结果:找到"语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块",相关内容1000条
- 智能茶吧机语音模块选型
- 茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-06 17:45:00
- 语音模块在智能语音台灯上的应用方案
- 台灯是我们比较常用的一种照明用品,传统的台灯都是手动控制的,通过手动按按键去进行操控台灯,而如今,科技水平不断地提升,人们的生活水平也得到提升,台灯从传统的手动按钮操控,“进化”到了如今的语音控制,这让人们享受到了更多的智能化生活。把语音控制和传统台灯结合之后,便是智能语音台灯,这一类台灯搭载了语音模块,语音模块赋予了台灯语音交互的功能,让我们可以通过语音来控制台灯,直接可以跟台灯“讲话”,用语言来控制灯光的开关、亮度、色温等操作。而一般的智能语音台灯搭载的都是离线语音模块,顾名思义,就是不需要联网、不需要App,直接就可以台灯产品进行对话操控,不受网络的影响,更加的便捷。而且在添加了语音控...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-18 15:00:00
- 智能家居全屋灯具语音识别芯片选型!
- 随着科技的发展和生活质量的提高,对于美好的居家生活,我们有了更多选择。智能产品已然成为一种潮流,各种各样的智能家电进入我们的生活,智能灯也不例外。智能灯具是智能家居中重要组成部分,智能语音灯,更是给生活带来便利和舒适。传统的灯具只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多灯具厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以实现人工智能交互的智能语音灯。智能语音灯是区别于传统的可以用语音控制的灯。再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过芯片可以控制语音指令,来控制灯的状...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-07 11:48:00
- 加入语音识别芯片,让家电产品变智能!
- 科学技术改变生活,高科技的语音控制技术让人们享受更方便的家居生活,现在许多家电产品都采用了识别率更高、响应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并作出反应。国产语音控制技术不断升级,模板体积越来越小,九芯电子是一家专注于语音芯片科技领域、集成电路方向、人机交互技术方面的研究及控制等软硬件设计的国家高新技术企业,近年来推出了颇受好评的NRK330X系列语音识别芯片(NRK3301、NRK3302)。NRK3301语音模块还能支持100条离线语音指令,并支持真人音频播报,而在噪声背景噪声50db的情况下,离线语音识别率也超过93%,且响应时间较短,响应时间为100-700ms,用户体验非常...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-28 18:14:00
- 语音识别芯片在智能晾衣架上的应用
- 对于经常做家务的人来说,洗衣服晾衣服是个体力活。传统的晾衣架要么是固定的高度,挂衣服拿衣服非常不方便,即便是升降的晾衣架,也要人手动操作,无疑增加了主妇的工作量。而语音控制的智能升降晾衣架完全解决了这一问题,通过智能化的操作方式,让你可以很轻松的晾衣服、取衣服,不需要花费大量的时间在上面,并且提供的烘干功能,可以帮助你在阴天晾晒衣服,非常的方便省心。那么智能升降晾衣架为什么可以语音控制呢?很多晾衣架厂家都在晾衣机内置入强大的NRK220X离线智能语音芯片,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的晾衣架无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备,只需要依靠简单的语音指令,就能轻松操控晾衣机,彻底解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-25 17:12:00
- 语音芯片、语音合成芯片、语音识别芯片的区别!
- 在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展的一个不可或缺的重要部件。语音芯片,从窄义来说是指语音播放芯片;而从广义来讲,根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片,语音芯片包括语音播放芯片、语音合成芯片(TTS)、语音识别芯片、录音芯片、MP3芯片、蓝牙芯片等。语音播放芯片是指将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。从使用方法来看,语音芯片的主要使用方式是先对其进行录音,录音完成后再来对其使用。语音播放ic主要是声音播放语音提示功能,随着科技发展的进步,市场上语音提示的产品也与日俱增,从小时候接触的语音玩具开始,游...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-30 16:18:00
- 电热水器语音识别芯片应用方案!
- 随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活。电热水器就是非常普遍的家用电器,而目前市场上多数的电热水器的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便,传统的电热水器只具有手动调节功能,一般不具备人工智能交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多热水器厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以人工智能交互的电热水器。电热水器可以实现人工智能交互是因为置入了语音识别芯片(语音模块),语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-28 16:01:00
- 语音芯片在家电行业上的应用!
- 近几年来,随着现代科技的飞速发展,以吸尘器、电烤箱、加湿器为主的各类小家电进入快速成长期。同时,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的智能小家电。智能小家电也逐渐作为品质生活的一部分,已然成为人们生活中不可缺少的产品,以智能、实用、方便等特点赢得了千万用户的青睐。传统家电企业也逐渐向制造智能化家电转变。传统的大部分家电都会配备说明书,刚收到产品时我们都会先看说明书,但是很多功能不常用到,后面想用却忘记了,要去找说明书,而说明书早已不知道已经被扔哪去了。所以除了说明书,在传统的家电上加入语音提醒或者语音控制功能,这样才能真正的便民,更加的人性化。在家电加入语音芯片已经是必然趋...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-27 16:56:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- 智能语音电饭煲为什么可以语音控制?
- 目前在电饭煲领域,大部分产品是传统的使用操作面板的电饭煲,因语音控制的便利性,有一部分厂商已经开始尝试设计开发语音控制的电饭煲,这些电饭煲利用语音控制可以方便的操作,并给人们的生活带来便利。智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片;语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-19 14:46:00
返回